7PT02-0423-03

Comissionamento para conformidade com padrões de segurança funcional

Introdução

Em uma instalação em conformidade com os Padrões de Segurança Funcional, você deve testar a configuração completa do sistema e do dispositivo antes da implantação da instalação.

Processo de comissionamento

Estágio Descrição
1

Validar o cabeamento do dispositivo segundo a descrição na seção de instalação e cabeamento do produto. Consulte Instalação e cabeamento do produto.

NOTA: Certifique-se de que a lógica de exclusão seja implementada no PLC ou no circuito de controle, de modo a garantir uma detecção correta do alarme de isolação.
2

Validar as configurações do dispositivo segundo a descrição de configuração do produto. Consulte Requisitos de conformidade com padrões de segurança.

NOTA: Certifique-se de que a lógica de exclusão seja implementada no PLC ou no circuito de controle, de modo a garantir uma detecção correta do alarme de isolação.
3 Validar a monitorização de isolação segundo o gerenciamento de exclusão.

Teste de detecção de falhas de isolação e monitorização de isolação

  1. Quando o dispositivo for desligado, verifique as entradas do PLC ou do circuito de controle de acordo com a seção de instalação e cabeamento do produto. Consulte Requisitos de conformidade com padrões de segurança.

  2. Conecte um resistor entre a rede monitorada e o terra e verifique a medição:

    • Quando o valor do resistor for o limiar do alarme +20%, nenhum alarme será gerado.

    • Quando o valor do resistor for o limiar do alarme -20%, um alarme será gerado.

    NOTA: Esse teste deve ser feito off-line, e a instalação deve ser feita com o teste desconectado do sistema.
  3. Verifique se o relé do alarme alterna de acordo com a resistência usada para o teste.

QR code for this page

Isto foi útil?