7ES02-0423-03

Señal de fallo de aislamiento corregida (Fallo señ. corr.)

Puede establecer la confirmación de la señal de fallo de aislamiento corregida de acuerdo con el uso de las cargas conectadas al repetidor.

Para facilitar la corrección de fallos de aislamiento, el repetidor de alarma de aislamiento puede reactivarse durante 3 segundos cuando el nivel de aislamiento sube por encima del umbral de configuración. Esto facilita la localización del fallo de aislamiento al utilizar el método consistente en abrir los interruptores uno por uno. Dado que los interruptores pueden estar ubicados lejos del dispositivo, la señal externa le permite identificar y localizar el fallo de aislamiento cuando se trabaja de forma remota.

Los valores permitidos para sus parámetros son ENCENDIDO y APAGADO. El valor predeterminado es APAGADO.

NOTA: Este parámetro solo es aplicable si el parámetro Repet. al. conf. (repetidor de alarma de aislamiento confirmada) está establecido en ENCENDIDO.

En aquellas configuraciones del sistema en las que el repetidor de alarma de aislamiento está conectado a un dispositivo de señalización externo (por ejemplo, bocinas o indicadores luminosos), los repetidores se devuelven a su posición normal, dependiendo de su configuración, cuando se confirma la alarma de aislamiento.

Señal de fallo de aislamiento corregido establecido en ENCENDIDO

0 Se ha detectado una reducción del aislamiento en el sistema. La resistencia de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma de aislamiento preventiva. El repetidor de alarma de aislamiento preventiva conmuta.
1 Se ha detectado un fallo de aislamiento en el sistema.
2 Una vez que ha transcurrido T (retraso de alarma de aislamiento), el dispositivo conmuta al estado de alarma de aislamiento. El repetidor de alarma de aislamiento preventiva conmuta.
3 Pulse el botón para confirmar la alarma de aislamiento. Tanto el repetidor de alarma de aislamiento como el repetidor de alarma de aislamiento preventiva vuelven a su estado inicial.
4 Se corrige el fallo de aislamiento. El repetidor de alarma de fallo de aislamiento alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos. El dispositivo vuelve al estado normal.

Señal de fallo de aislamiento corregido establecido en APAGADO

0 Se ha detectado una reducción del aislamiento en el sistema. La resistencia de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma de aislamiento preventiva. El repetidor de alarma de aislamiento preventiva conmuta.
1 Se ha detectado un fallo de aislamiento en el sistema.
2 Una vez que ha transcurrido T (retraso de alarma de aislamiento), el dispositivo conmuta al estado de alarma de aislamiento. El repetidor de alarma de aislamiento conmuta.
3 Pulse el botón para confirmar la alarma de aislamiento. Tanto el repetidor de alarma de aislamiento como el repetidor de alarma de aislamiento preventiva vuelven a su estado inicial.
4 Se corrige el fallo de aislamiento. El repetidor de alarma de fallo de aislamiento no alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos. El dispositivo vuelve al estado normal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?