更正绝缘故障信号(更正故障信号)
可以根据连接到继电器的负载的使用情况设置更正绝缘故障信号确认。
为了便于绝缘故障更正,当绝缘水平超过设定阈值时,绝缘报警继电器可以重新激活 3 秒。这使得在使用依次打开每个断路器的方法时更容易定位绝缘故障。断路器可能位于设备一定距离之外,外部信号允许您从远处识别和定位绝缘故障。
此参数允许的值为开和关。默认值为关。
在绝缘警报继电器连接到外部信号设备(例如,喇叭或灯)的系统配置中,当确认绝缘警报时,根据继电器的设置,继电器将恢复到其正常位置。
更正绝缘故障信号设为开
0 | 在系统上检测到绝缘等级下降。绝缘电阻降至预防性绝缘警报阈值以下。预防性绝缘警报继电器切换。 |
1 | 在系统上检测到绝缘故障。 |
2 | 一旦经过 T(绝缘警报延时)时间,设备将切换到绝缘警报状态。绝缘警报继电器切换。 |
3 | 按下 ![]() |
4 | 绝缘故障得到纠正。绝缘故障警报继电器切换 3 秒钟。设备恢复到正常状态。 |
更正绝缘故障信号设为关