7PT02-0423-03

Montagem e desmontagem em uma grade

Você pode instalar o dispositivo em uma grade usando suportes de fixação (catálogo Prisma 01199 de referência) ou equivalente. O dispositivo não deve ser inclinado após a instalação.Ao montar ou desmontar o dispositivo, você pode manter os blocos terminais conectados e cabeados, ou removê-los. Nos EUA e no Canadá, a montagem do dispositivo deve ser apenas do tipo aberta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?