7IT02-0423-03

Smontaggio

  1. Scollegare i blocchi terminali dal dispositivo.
  2. Inserire la lama di un cacciavite tra il fermo a molla e il dispositivo, e utilizzare il cacciavite come leva per sganciare il fermo. Rilasciare i fermi a molla nella parte superiore e inferiore del dispositivo.
  3. Rilasciare i 2 fermi a molla sul lato del dispositivo.
  4. Rimuovere il dispositivo dalla piastra di montaggio.
  5. Reinserire i blocchi terminali per assicurarsi che siano rispettate le posizioni corrette sul dispositivo (ved. Panoramica hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?