7ES02-0423-03

Ejemplo de aplicación: Supervisión del aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra

Puede utilizar un IMD para supervisar un sistema de alimentación sin conexión a tierra.

Un sistema de alimentación sin conexión a tierra es un sistema que implica el uso de un transformador cuyo neutro no está conectado a tierra.

El aislamiento es supervisado por un IMD, el cual tiene las siguientes características:

  • Por lo general, recibe energía del sistema que supervisa.

  • Está conectado a neutro (o a una fase) y a tierra.

  • Su único ajuste es el nivel de umbral de fallo. También puede establecerse el umbral de alarma de aislamiento preventiva.

  • Posee una única salida de repetidor hacia un indicador luminoso o acústico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?