7IT02-0423-03

Esempio di applicazione: monitoraggio isolamento sistema di potenza senza messa a terra

È possibile utilizzare un IMD per monitorare un sistema di potenza senza messa a terra.

Un sistema di potenza senza messa a terra è un sistema che prevede l'uso di un trasformatore il cui neutro non è collegato a terra.

L'isolamento è monitorato da un IMD che presenta le caratteristiche seguenti:

  • è generalmente alimentato dal sistema che monitora

  • è collegato a un neutro (o a una fase) e alla messa a terra

  • è dotato di un'unica impostazione, ovvero il livello della soglia di guasto è possibile impostare anche la soglia allarme isolamento preventivo

  • è dotato di un'unica uscita relè per una luce o un segnalatore acustico.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?