7PT02-0423-03

Exemplo de aplicação: Monitorização de isolação de um sistema de energia não aterrado

Você pode usar um IMD para monitorar um sistema de energia não aterrado.

Um sistema de energia não aterrado é um sistema que envolve o uso de um transformador cujo neutro não está aterrado.

A isolação é monitorada por um IMD que apresenta as seguintes características:

  • Geralmente é alimentado pelo sistema que o monitora.

  • É conectado ao neutro (ou a uma fase) e ao aterramento.

  • Sua única configuração é o nível do limiar de falha. O limiar do pré-alarme de isolação também pode ser definido.

  • Tem uma única saída de relé para uma lâmpada ou campainha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?