Esempio: esclusione dell'iniezione con tre linee di alimentazione in entrata
Uso degli interruttori con contatti ausiliari normalmente aperti (NA):
Uso degli interruttori con contatti ausiliari normalmente chiusi (NC):
La priorità del dispositivo è la seguente:
-
Il dispositivo n. 1 è il dispositivo con la priorità più elevata 1: è sempre in modalità iniezione nel sistema se D1 è chiuso o aperto.
-
Il dispositivo n. 2 è il dispositivo con la priorità 2: è sempre in modalità iniezione nel sistema tranne quando è presente un percorso chiuso tra il dispositivo e un dispositivo con una priorità maggiore, in questo caso il dispositivo n. 1. Pertanto, il dispositivo n. 2 è inibito quando D2 e D1 sono chiusi.
Inibizione iniezione dispositivo n. 2 = D1AND D2
Per implementare questa logica, cablare l'inibizione iniezione del dispositivo n. 2 ai contatti ausiliari 2 di D1 e D2.
-
Il dispositivo n. 3 è il dispositivo con la priorità 3: è sempre in modalità iniezione nel sistema tranne quando è presente un percorso chiuso tra il dispositivo e un dispositivo con una priorità maggiore, in questo caso il dispositivo n. 1 o il dispositivo n. 2. Pertanto, il dispositivo n. 2 è inibito quando D3 e D2 sono chiusi.
Inibizione iniezione dispositivo n. 3 = (D3 AND D1) OR (D3 AND D2) = D3 AND (D1 OR D2)
Per implementare questa logica, cablare l'inibizione iniezione del dispositivo n. 3 ai contatti ausiliari D2, D1 e D3.