7RU02-0423-03

Пример исключения инжекции при трех входах

Можно использовать исключение инжекции для контроля трех входящих проводников.

Использование автоматических выключателей с нормально разомкнутыми (NO) дополнительными контактами:

Использование автоматических выключателей с нормально замкнутыми (NC) дополнительными контактами:

Приоритет устройств указан ниже:

  • Устройство 1 имеет наивысший приоритет 1: оно всегда осуществляет инжекцию в систему, если D1 замкнут или разомкнут.

  • Устройство 2 имеет приоритет 2: оно всегда осуществляет инжекцию в систему, за исключением случаев замкнутого контура между устройством и одним из устройств с более высоким приоритетом, в данном случае, устройством № 1. Поэтому, если D2 и D1 замкнуты, то устройство 2 ингибируется.

    Запрет инжекции тока устройством 2 = D1AND D2

    Для реализации этой логики соедините входы запрета инжекции тока устройства 2 к 2 дополнительным контактам D1 и D2.

  • Устройство 3 имеет приоритет 3: оно всегда осуществляет инжекцию в систему, за исключением случаев замкнутого контура между устройством и одним из устройств с более высоким приоритетом, в данном случае, устройством № 1 или устройством № 2. Поэтому, если D3 и D2 или D3 и D1 замкнуты, то устройство 2 ингибируется.

    Запрет инжекции тока устройством 3 = (D3 AND D1) OR (D3 AND D2) = D3 AND (D1 OR D2)

    Для реализации этой логики подсоедините входы запрета инжекции тока устройства 3 к дополнительным контактам D1, D2 и D3.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?