7DE02-0423-03

Beispiel: Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen und einer Schaltung

Sie können den Einspeisungsausschluss und eine Schaltung zur Überwachung von zwei Einspeisungsleitungen verwenden.

Verwenden Sie Leistungsschalter mit Schließer-Hilfskontakten:

Verwenden Sie Leistungsschalter mit Öffner-Hilfskontakten:

Wenn Dann

Die Schaltung ist geschlossen

Es gilt das Gleiche wie im Beispiel für den Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen. Siehe Beispiel: Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen für ein Beispiel für den Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen.

Die Schaltung ist offen:

  • D1 ist geschlossen UND

  • D2 ist geschlossen

Beide Geräte sind aktiv:

  • Gerät Nr. 1 überwacht die Isolation von Netz 1.

  • Gerät Nr. 2 überwacht die Isolation von Netz 2.

Gerät Nr. 2 muss gesperrt werden, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:

  • D1 ist geschlossen

  • D2 ist geschlossen

  • Schaltung ist geschlossen

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?