Beispiele für die Anwendung der Voralarmrelais-Spiegelungsmodi
Stellen Sie das Isolationsvoralarmrelais auf den Spiegeln-Modus ein und schalten Sie das Relais in Reihe, um eine logische UND-Funktion zu erstellen. Es wird empfohlen, das Isolationsalarmrelais im ausfallsicheren Modus zu konfigurieren und beide Relais in den Betrieb „NC/C“ (Öffner/Gemeinsam) zu schalten. In diesem Fall gibt die logische Funktion nur dann den Wert „Wahr“ zurück, wenn das Gerät nicht betriebsfähig ist oder stromlos geschaltet wurde oder wenn ein Sonderstatus aktiv ist.
Der folgende Schaltplan ist ein Beispiel für die Geräteverdrahtung im Standardmodus:
| Modus | Eingang | Zustand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Fehler | Voralarm | Alarm | Nicht betriebsfähiges Produkt | Kein Strom | ||
| Standard | PLC 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Standard | PLC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Der folgende Schaltplan ist ein Beispiel für die Geräteverdrahtung im ausfallsicheren Modus:
| Modus | Eingang | Zustand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Fehler | Voralarm | Alarm | Nicht betriebsfähiges Produkt | Kein Strom | ||
| Ausfallsicherheit | PLC 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ausfallsicherheit | PLC 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ALARM = (RelaisStatus: EIN) || ((StatusInput: GESCHLOSSEN) und (RelaisStatus: AUS))
-
Ein Isolationsalarm wird erkannt, wenn beide SPS-Eingänge einen Logikwert 1 aufweisen.
-
Ein Produktfehler wird erkannt, wenn der SPS-Eingang 1 einen Logikwert 0 aufweist.