7RU02-0423-03

Примеры применения режимов зеркального реле предварительного сигнала

Если устройство неисправно, система должна автоматически переключиться на другое устройство путем управления исключениями с помощью входа блокировки инжекции тока. Дополнительные сведения о входе запрета инжекции тока см. в Вход запрета инжекции тока (Inhibit. Input).

Установите реле предварительного сигнала о пробое изоляции в режим зеркалирования и подключите реле последовательно, чтобы создать логику AND. Рекомендуется сконфигурировать реле пробоя изоляции в режиме отказоустойчивости и подключить оба реле как (Н.З./З). В этом случае логическая функция возвращает значение «Истина», только когда устройство неисправно или отключено, или если активен специальный статус.

На приведенной ниже принципиальной электрической схеме показано подключение устройства в стандартном режиме:

Режим Вход Состояние
Нет пробоя Предварительный сигнал Сигнал Неисправность устройства Нет питания
Стандарт ПЛК 1 1 1 1 0 0
Стандарт ПЛК 2 1 1 0 0 1

На приведенной ниже принципиальной электрической схеме показано подключение устройства в режиме отказоустойчивости:

Режим Вход Состояние
Нет пробоя Предварительный сигнал Сигнал Неисправность устройства Нет питания
Отказоустойчивость ПЛК 1 0 0 0 1 1
Отказоустойчивость ПЛК 2 0 0 1 1 1

ALARM=(RelayState:ON) || ((StatusInput:CLOSED) & (RelayState:OFF))

  • Сигнал о пробое изоляции обнаруживается, когда оба входа ПЛК находятся в логическом состоянии 1.

  • Неисправность устройства обнаруживается, когда вход 1 ПЛК находится в логическом состоянии 0.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?