7ZH02-0423-03

过滤

可以根据受监控的应用设置过滤参数。

此参数用于平滑绝缘测量值,这些值始终取决于在应用上运行的设备。条件是:

  • 负载数

  • 负载类型

  • 系统大小(影响电容)

  • 负载切换

设备设计为在带有电力电子设备的高度干扰的系统上提供准确的绝缘电阻和电容测量。此功能提高了测量稳定性,避免了显示波动和不希望的瞬时绝缘警报和预防性绝缘警报。与此过滤功能相关的响应时间不会影响未接地的电力系统。此参数有三个值:

下表适用于 IM400N

检测绝缘故障所需的响应时间(对于 C = 1μF) 建议值 测量刷新时间
4 秒 4 秒

用于维护模式。

诊断绝缘电阻和泄露电容的快速变化。

用于以下情况:

  • 检测短时瞬时绝缘故障。

  • 通过打开断路器手动定位绝缘故障时。

0.8 秒
40 秒(默认) 40 秒

用于操作模式。

监控典型安装的绝缘。

8 秒
400 秒 400 秒

用于操作模式。

监控高度受干扰的设备和/或具有高泄漏电容的设备的绝缘。

80 秒

下表适用于 IM400THRN

检测绝缘故障所需的响应时间(对于 C = 1μF) 建议值 测量刷新时间
2 秒 2 秒

用于维护模式。

诊断绝缘电阻和泄露电容的快速变化。

用于以下情况:

  • 检测短时瞬时绝缘故障。

  • 通过打开断路器手动定位绝缘故障时。

0.4 秒
20 秒(默认) 20 秒

用于操作模式。

监控典型安装的绝缘。

4 秒
200 秒 200 秒

用于操作模式。

监控高度受干扰的设备和/或具有高泄漏电容的设备的绝缘。

40 秒

本页的QR代码

这有帮助吗?