Сопротивление высокого напряжения (HRG)
Устройство компенсирует измеренное сопротивление изоляции на величину сопротивления заземления нейтрали. Устройство корректирует значение сопротивления заземления нейтрали для вычисления фактического сопротивления изоляции. Затем фактическое сопротивление изоляции (полученное после поправки на сопротивление заземления нейтрали) сравнивается с пороговым значением сигнала о пробое изоляции и пороговым значением предварительного сигнала о пробое изоляции для включения реле пробоя изоляции и предварительного сигнала о пробое изоляции.
Данная компенсация применяется, только если нейтраль заземлена через сопротивление. Функция несовместима с цепями заземления RLC (нелинейными).
Для данного параметра доступны два значения:
Значение | Описание |
---|---|
ВЫКЛ (по умолчанию) | Устройство не компенсирует измеренное сопротивление изоляции на величину сопротивления заземления нейтрали. |
от 0,1 до 500 кОм | Устройство компенсирует измеренное сопротивление изоляции на величину сопротивления заземления нейтрали. |