7FR02-0423-03

Configuration des E/S

Vous pouvez configurer les paramètres de relais en fonction du type d’informations de la sortie de relais et configurer l’injection.

Pour accéder aux paramètres d’E/S de l’appareil, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S.

Les paramètre d’E/S sont :

  • Relais al. isol.

  • Relais al. prév.

  • Entrée. Inhib.

  • Acq. Inhib.

  • Acq relais al.

  • Signal déf. corr..

  • Test av. relais

  • Type désact.

Pour modifier la valeur du paramètre, reportez-vous à la section Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?