7IT02-0423-03

Icone informative

Le icone nell'area informativa del display LCD forniscono informazioni quali il menu selezionato e lo stato dell'allarme isolamento.

La seguente tabella è profilata. Verificare la profilatura delle righe prima di aggiornare qualsiasi contenuto
Icona Descrizione
Menu principale
  • Resistenza sistema (in assenza di un guasto isolamento)

  • Menu Parametri di misurazione

  • Menu Monitoraggio

  • Impedenza sistema

  • Resistenza del sistema come record principale nella pagina di registrazione

  • Riepilogo configurazione

Menu guasto isolamento
Menu Tendenza
Configurazione menu e sottomenu dei parametri
Menu Selezione visualizzazione lingua
Identificazione prodotto
  • Indicazione di un allarme isolamento

  • Indicazione di un allarme isolamento preventivo

  • Indicazione di un allarme transitorio

  • Indicazione dello stato prodotto

Check for IFL12H row profiling

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?