7PT02-0423-03

Tipo de inibição (Tipo de inibição)

Você pode configurar o tipo de inibição de acordo com o sistema não aterrado com vários alimentadores de entrada.

Dois valores estão disponíveis para esse parâmetro:

Valor Descrição
Int. (Padrão) Durante o estado de inibição, o relé do dispositivo é desconectado da rede externa. Quando a injeção é ativada, um autoteste é iniciado automaticamente antes do retorno à tela de monitorização de isolação padrão.
Ext. Durante o estado de inibição, o relé do dispositivo é conectado à rede externa. Quando a injeção é ativada, o dispositivo exibe a tela padrão de monitorização de isolação.
NOTA: O autoteste não é iniciado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?