7PT02-0423-03

Injeção

Aplicável ao IM400THRN.

Você pode definir o nível de tensão da medição e corrente da medição injetado entre o sistema de energia monitorado e o aterramento.

Quatro configurações estão disponíveis para esse parâmetro:

Valor Valor da corrente da medição
20V (Padrão) 0,469 mA CC
40V 0,94 mA CC
60V 1,56 mA CC
80V 2,48 mA CC

QR code for this page

Isto foi útil?