7RU02-0423-03

Вход запрета инжекции тока (Inhibit. Input)

Устройство выполняет инжекцию в систему нескольких запатентованных комбинаций низковольтного напряжения. При работе в системе с несколькими входами необходимо удостовериться, что автоматические выключатели находятся в таких положениях, что инжекция сигнала осуществляется не более, чем от одного устройства. Управление запретом инжекции осуществляется по состоянию входа запрета инжекции устройства, который может быть подключен, например, к дополнительным контактам автоматических выключателей.

Вы можете сконфигурировать использование входа запрета инжекции тока как НЗ или НР контакта следующим образом:

Значение или тип контакта Инжекция активируется, когда контакт... Инжекция деактивируется, когда контакт...
НР (по умолчанию) Разомкнут Замкнут
Н. З. Замкнут Разомкнут
ВЫКЛ Игнорируется Игнорируется

Вы можете установить значение этого параметра ВЫКЛ. В этом режиме состояние входа игнорируется, но управление исключением может осуществляться посредством связи по протоколу Modbus. Функции Modbus см. в Функции Modbus. Это особенно полезно в средах, где требуется соответствие стандартам функциональной безопасности. Для получения подробной информации о соответствии стандартам функциональной безопасности см. Соответствие требованиям стандартов безопасности.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?