Displaybildschirm mit Isolationsfehler-Protokoll
1 | Isolationsfehlerwert aufgezeichnet |
2 | Aufgezeichnete
Fehlerart:
HINWEIS: Diese Fehler werden als primäre Datensätze aufgezeichnet.
|
3 | Datum
und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler auftrat
HINWEIS: Diese Informationen
werden als ein primärer Datensatz aufgezeichnet.
|
4 |
Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler aufgrund eines der folgenden Ereignisse auftrat: HINWEIS: Diese Informationen werden als ein sekundärer Datensatz
aufgezeichnet.
|
5 | Die Nummer des angezeigten Ereignisses |
6 | Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Ereignisse |
Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um durch die Ereignisse zu scrollen.