7FR02-0423-03

Écran d’affichage du journal de défauts d’isolement

Pour consulter les détails d’un défaut d’isolement, sélectionnez Menu > Événements.

Les lignes du tableau ci-dessous sont profilées. Vérifiez le profilage des lignes avant toute modification.
1 Valeur de défaut d’isolement enregistrée
2 Type de défaut enregistré :

  • défaut d’isolement

  • défaut d’isolement préventif

NOTE: Ces défauts sont consignés dans un enregistrement primaire.

3 Date et heure auxquelles le défaut est apparu
NOTE: Cette information est consignée dans un enregistrement primaire.
4

Date et heure auxquelles le défaut a disparu en raison de l’un des événement suivants :

  • Acquittement des défauts d’isolement

  • Disparition du défaut d’isolement préventif ou du défaut d’isolement transitoire

  • Panne de courant pendant que l’alarme est active.

  • Erreur de produit pendant que l’alarme est active.

  • Désactivation de l’injection

  • Capacitance excessive

  • Surtension

NOTE: Cette information est consignée dans un enregistrement secondaire.

5 Numéro de l’événement affiché
6 Nombre total d’événements enregistrés

Appuyez sur les flèches Haut et Bas pour parcourir les événement.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?