7ES02-0423-03

Localización manual de fallos de aislamiento

Puede utilizar dispositivos localizadores de fallos portátiles si:

  • La ubicación del fallo de aislamiento es un generador no equipado con un localizador de fallos de aislamiento automático, o

  • Para facilitar la localización de un fallo de aislamiento en un generador

La señal inyectada por el dispositivo es compatible con los dispositivos XPxx y XRM.

El término “XPxx” hace referencia a los modelos “XP15, XP50 y XP100”.

Requisitos previos:

Establezca los siguientes ajustes de red en el dispositivo:

  1. Seleccione Menú > Ajustes > Red.

  2. Establezca el valor del parámetro Buscando en Alarma o Alarma prev..

Pasos:

  1. Cuando se produzca un fallo de aislamiento, conecte el XPxx al XRM.
  2. Fije la configuración del XPxx y el XRM a un cable de inyección próximo al dispositivo.
  3. En el XRM, mantenga pulsado el pulsador de ENCENDIDO, ajuste el selector de sensibilidad y calibre a un valor de referencia de 18 .

    A continuación se muestra un ejemplo:

  4. Fije la configuración del XPxx y el XRM a todos los canales y registre los valores obtenidos por el XRM en cada uno de ellos.

    A continuación se muestra un ejemplo:

    Si el valor registrado de un canal es el más cercano al valor calibrado, ello indica que existe un fallo de aislamiento en el canal correspondiente o en el canal aguas abajo (de haberlo).

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?