Localiser les défauts d’isolement manuellement
Vous pouvez utiliser les appareils mobiles de localisation de défaut d’isolement dans les cas suivants :
-
Localisation d’un défaut d’isolement sur une arrivée non équipée d’un localisateur automatique de défaut d’isolement
-
Pour faciliter la localisation d’un défaut d’isolement sur une arrivée
Le signal injecté par l’appareil est compatible avec les appareils XPxx et XRM.
Le terme « XPxx » fait référence aux modèles XP15, XP50 et XP100.
Conditions préalables :
Réglez les paramètres réseau suivants sur l’appareil :
-
Sélectionnez
. -
Réglez la valeur du paramètre Localisation sur Alarme ou Al.Prév..
Étapes :
- En cas de défaut d’isolement, connectez le XPxx au XRM.
- Pincez les XPxx et XRM sur un fil d’injection à proximité de l’appareil.
- Sur le XRM, maintenez le bouton-poussoir ON enfoncé, ajustez la molette de réglage de la sensibilité et étalonnez à la valeur de référence 18.
- Pincez les XPxx et XRM sur tous les canaux et enregistrez
les valeurs XRM sur chaque canal.
Lorsque la valeur enregistrée d’un canal est au plus proche de la valeur étalonnée, cela indique un défaut d’isolement sur le canal correspondant ou sur le canal en aval (le cas échéant).