7RU02-0423-03

Функции Modbus

Устройство поддерживает коды функций Modbus.
Следующая таблица спрофилирована. Перед редактированием проверьте профилирование.
Код функции Наименование функции
Десятичный Шестнадцатеричный
3 0x03 Чтение регистров хранения *
4 0x04 Чтение входных регистров *
6 0x06 Запись одного регистра
8 0x08 Диагностика Modbus
16 0x10 Запись нескольких регистров
43 / 14 0x2B / 0E Чтение идентификационных данных устройства
43 / 15 0x2B / 0F Получение даты/времени
43 / 16 0x2B / 10 Установка даты/времени
98 0x62 Modbus/98 *

Запрос на чтение идентификационных данных устройства

Кол-во Тип Значение
0 VendorName

Schneider Electric

1 ProductCode IMDIM400N / IMDIM400THRN
2 MajorMinorRevision XXX.YYY.ZZZ
3 VendorURL

www.se.com

4 ProductName Устройства контроля изоляции
5 ModelName IM400N / IM400THRN

Устройство отвечает на запросы любого типа (базовые, регулярные, расширенные).

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?