7ES02-0423-03

Configuración de red

Puede configurar los parámetros de red eléctrica para que se ajusten a las aplicaciones eléctricas que pretende supervisar.

Puede acceder a los parámetros de red del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Red.

Los parámetros de red del IM400N son:

  • Aplic.

  • Filtrado

  • Buscando

  • Adapt. v

  • Frequencia

  • IT IMPEDANTE

Los parámetros de red del IM400THRN son:

  • Aplic.

  • Filtrado

  • Adapt. v

  • IT IMPEDANTE

  • Inyección

  • Res. CCpr

  • N.º transf

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?