7FR02-0423-03

Nombre de transformateurs (Nb transfo)

Ce paramètre est applicable au modèle IM400THRN lorsque le paramètre Adapt. V. est réglé sur P1N.

Cette valeur correspond au nombre de transformateurs connectés.

Trois réglages sont disponibles pour le paramètre Nb Transfo :

  • 0

  • 1

  • 3

Exemple de réglage de la résistance CC primaire et du nombre de transformateurs

Si Alors
Vous avez connecté 3 transformateurs et la résistance CC primaire de chaque transformateur est de 15 kΩ. Sélectionnez la valeur 15 kΩ pour le paramètre Rés CC PRI. Sélectionnez la valeur 3 pour le paramètre Nb Transfo.
Vous avez connecté 1 transformateur et la résistance CC primaire du transformateur est de 15 kΩ. Sélectionnez la valeur 15 kΩ pour le paramètre Rés CC PRI. Sélectionnez la valeur 1 pour le paramètre Nb Transfo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?