7IT02-0423-03

Numero trasformatore (N. trasf.)

Questo parametro è applicabile a IM400THRN e quando il valore parametro Adattat. V è configurato su P1N.

Questo è il valore del numero del trasformatore collegato.

Per il parametro N. trasf. sono disponibili tre regolazioni:

  • 0

  • 1

  • 3

Esempio di configurazione della resistenza CC principale e del numero del trasformatore

Condizione Conseguenza
Sono stati collegati 3 trasformatori e la resistenza CC principale di ciascun trasformatore è 15 kΩ. Selezionare il valore 15 kΩ per il parametro Res. CC pr.. Configurare il valore 3 per il parametro N. trasf..
È stato collegato 1 trasformatore e la resistenza CC principale di ciascun trasformatore è 15 kΩ. Selezionare il valore 15 kΩ per il parametro Res. CC pr.. Configurare il valore 1 per il parametro N. trasf..
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?