7IT02-0423-03

Modifica dei parametri mediante il display

Per modificare i valori, è necessario conoscere alla perfezione la struttura del menu dell'interfaccia e i principi di spostamento generali.

Per ulteriori informazioni su come sono strutturati i menu, vedere Vigilohm IM400N menu e Vigilohm IM400THRN menu.

Per modificare il valore di un parametro, seguire uno di questi due metodi:

  • Selezionare una voce (valore più unità) in un elenco.

  • Modificare un valore numerico, cifra per cifra.

Per i parametri seguenti, è possibile modificare il valore numerico:

  • Data

  • Tempo

  • Password

  • Indirizzo Modbus

Selezione di un valore di un elenco

Per selezionare un valore di un elenco, utilizzare i pulsanti di menu su e giù per scorrere i valori del parametro fino a raggiungere il valore desiderato, quindi premere per confermare il nuovo valore del parametro.

Modifica di un valore numerico

Il valore numerico di un parametro è composto da cifre e quello più a destra è selezionato per impostazione predefinita. Per modificare un valore numerico, utilizzare i pulsante menu come segue:

  • per modificare la cifra selezionata.

  • per selezionare la cifra a sinistra di quella attualmente selezionata, oppure per tornare alla cifra a destra.

  • per confermare il nuovo valore del parametro.

Salvataggio di un parametro

Dopo aver confermato il parametro modificato, si verifica una delle due azioni seguenti:

  • Se il parametro è stato salvato correttamente, la schermata visualizza Salvato, quindi torna al display precedente.

  • Se il parametro non è stato salvato correttamente, la schermata visualizza Errore e la schermata di modifica rimane attiva. Un valore è considerato fuori intervallo quando è classificato come proibito o quando sono presenti vari parametri interdipendenti.

Eliminazione di una voce

Per eliminare la voce del parametro corrente, premere il pulsante Esc. Viene visualizzata la schermata precedente.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?