7ES02-0423-03

Umbrales de alarma de aislamiento (Alarma aisl.) y alarma de aislamiento preventiva (Alarma. prev.) thresholds

Puede establecer los valores umbral de alarma de aislamiento y alarma de aislamiento preventiva tomando como referencia el nivel de aislamiento de la aplicación que vaya a supervisar.

Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado
Repet. Alarma (umbral de alarma) 0,04...500 kΩ 1 kΩ
Alarma Alarma (umbral de alarma de aislamiento preventiva)
  • 1 kΩ...1 MΩ

  • APAGADO

APAGADO

Cuando se enciende el dispositivo, este recupera los últimos valores umbral de alarma de aislamiento preventiva y alarma de aislamiento registrados.

NOTA: El valor de alarma de aislamiento preventiva debe ser siempre superior al umbral de alarma de aislamiento.

Una alarma se desactiva cuando el nivel de aislamiento sube un 20 % por encima del umbral.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?