7FR02-0423-03

Relais d’alarme d’isolement préventive (Relais Al. Prév.)

Vous pouvez définir le mode du relais d’alarme d’isolement préventive selon l’état de l’isolement.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont FS, Std. et Miroir. La valeur par défaut est FS.

Lorsque le relais d’alarme d’isolement préventive est configuré en mode de sécurité intrinsèque (failsafe) FS :

  • Le relais d’alarme d’isolement préventive est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

  • Le relais d’alarme d’isolement préventive est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

Lorsque le relais d’alarme d’isolement préventive est configuré en mode standard Std. :

  • Le relais d’alarme d’isolement préventive est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Défaut d’isolement préventive détecté.

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • Lorsque vous déclenchez un autotest avec relais, le relais bascule pendant 3 secondes. (Voir Test avec relais (Test av. Relais)).

  • Le relais d’alarme d’isolement préventive est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Première mesure

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. al. relais est réglé sur ON). (Voir Acquittement du relais d’alarme d’isolement (Acq. Relais Al.)).

    • Aucun défaut d’isolement préventive n’est détecté.

    • Un défaut transitoire est détecté.

    • L’injection est inhibée (si Menu > Réglages > Config. E/S > Acq. inhib. est réglé sur ON) (Voir Acquittement inhibition (Acq. inhib.))

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

Lorsque le relais d’alarme d’isolement préventive est configuré en mode miroire Miroir :

  • Le relais d’alarme d’isolement préventive (symétriques) correspond au relais d’alarme d’isolement tant que le dispositif fonctionne correctement.

  • Le relais de l’alarme d’isolement préventive ne correspond plus aux alarmes d’isolement lorsque l’appareil n’est plus sous tension ou est défectueux. Vous pouvez identifier un produit défectueux en utilisant cette fonction.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?