7DE02-0423-03

Zurücksetzen

Sie können Protokolle und Tendenzen zurücksetzen. Außerdem können Sie eine Rücksetzung auf die Werkeinstellungen vornehmen.

Sie können die Geräte-Rücksetzungsparameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > Zurücksetzen aufrufen.

Die Rücksetzungsparameter lauten Historie zurücksetzen, Tendenz zurücksetzen und Werkseinstellung zurücksetzen.

Bei einer Rücksetzung der Protokolle oder Tendenzen werden die vorhandenen Protokoll- bzw. Tendenzdaten gelöscht, aber die Einstellungsparameterwerte bleiben unverändert. Bei einer Rücksetzung auf die Werkeinstellungen werden die Parameterwerte der Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Die vollständige Liste der Einstellungsparameter, ihre Werkeinstellungen und die zulässigen Werte lauten:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any content change.
Parameter Standardwert Zulässige Werte
Isol. Alarm 1 kΩ 0,04…500 kΩ
Isol. Al. verz. 0 s 0 s...120 min
Vor- Alarm AUS
  • 1 kΩ...1 MΩ
  • AUS
Vor- Al. verz. 0 s 0 s...120 min
Trennen Einsp. AUS
  • EIN

  • AUS

Anwendung

IM400N:Stromkr.

IM400THRN: THR

IM400N:

  • Stromkr.

  • Steuerkreis

IM400THRN: THR

Filterungszeit

IM400N:40s

IM400THRN: 20s

IM400N:

  • 4 s

  • 40 s

  • 400 s

IM400THRN:

  • 2 s

  • 20 s

  • 200 s

Ortung *

Alarm

  • AUS

  • Voralarm

  • Alarm

  • IFL

Adapter (V)

IM400N:Keine

IM400THRN: P1N

IM400N:

  • Keine

  • VA2

  • PHT1000

  • HV1700

IM400THRN:

  • Keine

  • P1N

Frequenz *

50 Hz

  • 50 Hz

  • Gleichspannung

  • 400 Hz

  • 60 Hz

Hochohmige Erdung

AUS

  • AUS

  • 0,1 bis 2 MΩ

Einspeisung *

20V

  • 20V

  • 40V

  • 60V

  • 80V

Pr.DC-Wid *

0 kΩ

0 bis 50 kΩ

Anz. Wand. *

0

  • 0

  • 1

  • 3

Isol. alarm rel. Ausfallsicher
  • Std.

  • Ausfallsicher

Vor- Al. relais Ausfallsicher
  • Std.

  • Ausfallsicher

  • Spiegeln

Sp.- Eingang N.O.
  • N.O.

  • Öffner

  • AUS

Anerkennen Hemmung AUS
  • EIN

  • AUS

Fehlerrel.best.: Relais EIN
  • EIN

  • AUS

Sign. Fehlerkorr. Signal AUS
  • EIN

  • AUS

Test m. Relais EIN
  • EIN

  • AUS

Sperrungsart Int.
  • Int.

  • Ext.

Adresse 1 1...247
Auto-Konfig AUS
  • EIN

  • AUS

Baudrate 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Parität Gerade
  • Keine

  • Gerade

  • Ungerade

Kennwort ändern 0000 0000...9999
Aktivierung (Kennwort) AUS
  • EIN

  • AUS

Kontrast 50% 10...100%
Hintergrundbeleuchtung 100% 10...100%
Bildschirmschoner AUS
  • EIN

  • AUS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?