7ES02-0423-03

Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad

Introducción

El dispositivo cuenta con las certificaciones SIL 2 y SIL 1 de conformidad con la norma IEC 61508: 2010 (norma sobre seguridad funcional) e IEC 61557-15: 2014 (basado en la norma IEC 61508, específica para sistemas informáticos que emplean dispositivos IMD e IFL).

Clasificación de las funciones de seguridad:

Función SIL

RIW (advertencia de aislamiento remota)

Empleada en accionadores redundantes

SIL 2

RIW (advertencia de aislamiento remota) o REDC (comando de activación/desactivación remota)

Empleada en accionadores simples

SIL 1

Los siguientes modelos y referencias comerciales cuentan con certificación:

Modelo Referencia comercial
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN

Ámbito de aplicación

La certificación del dispositivo y sus accesorios (adaptadores de tensión) es válida si la instalación del cableado del sistema se ajusta a la descripción proporcionada.

Configuración del producto

Para cumplir los requisitos establecidos por las normas de seguridad funcional, el dispositivo debe configurarse utilizando los siguientes parámetros, a los cuales puede accederse seleccionando Menú > Ajustes > Config. E/S:

Parámetro Descripción Valor
Repet. al. aisl. Repetidor de alarma de aislamiento FS
Repet al. pre. Repetidor de alarma de aislamiento preventiva Espejo
Entrada inhib. Entrada de inhibición de la inyección N.A o APAGADO
Repet. Inhib. Confirmación de la señal de inhibición ENCENDIDO
Repet.. al. conf. Permite que se activen repetidores al confirmar alarmas APAGADO
Fallo señal corr. Permite una señal de 3 segundos cuando el fallo de aislamiento desaparece APAGADO
Prueba c. Relés Activa y desactiva los repetidores durante la prueba autodiagnóstica manual APAGADO

Para obtener información detallada sobre estos parámetros, consulte la sección Configuración de E/S.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?