7IT02-0423-03

Panoramica verifica automatica

Il dispositivo effettua una serie di verifiche automatiche all'avvio, quindi a intervalli regolari durante il funzionamento, per rilevare eventuali guasti potenziali nei circuiti interni ed esterni.

La funzione di verifica automatica del dispositivo verifica:

  • Il prodotto: spie, elettronica interna.

  • La catena di misura, il relè allarme isolamento e relè allarme isolamento preventivo.

La verifica automatica è attivata:

  • Manualmente in qualsiasi momento premendo il pulsante del menu contestuale T su una delle schermate di monitoraggio dell'isolamento del sistema.

  • Automaticamente:

    all'avvio del dispositivo (accensione o reset).

    Ogni 5 ore (tranne se il dispositivo rileva un guasto isolamento, a prescindere dal fatto che l'allarme sia attivo, sia stato acquisito o sia transitorio).

    Quando l'iniezione viene attivata di nuovo dopo essere usciti dallo stato di iniezione inibito.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?