7ZH02-0423-03

特殊状态屏幕

简介

根据产品寿命期间发生的事件显示特殊状态屏幕。屏幕取决于事件类型,但始终会触发产品状态指示灯点亮为红色,且绝缘警报继电器处于活动状态。如果将预防性绝缘警报继电器配置为映射模式,则也会触发该警报,且不再映射绝缘警报继电器。

超限电容检测

注: 此屏幕适用于 IM400N

当被监控系统的电容过高时,将触发超限电容检测状态。有关设备规格的详细信息,请参见规格。如果检测到超限电容,则该设备将无法监控系统。

电路或控制电路

光伏电路 (IM400-1700)

过压

当被监控系统的电压过高时,将触发过压状态。有关设备规格的详细信息,请参见规格。如果发生过压,设备将无法监控系统,并且设备会自动断开电力系统的连接。断开设备的辅助电源并重新连接。

未正常运行的产品

当设备未正常运行时,将触发未正常运行产品状态。

检测断开的注入连接

当设备的注入电路中断时,将触发注入断开状态。如果检测到断开的注入连接,则该设备将不能再监控未接地的系统。

如果将断开注入连接参数(位于绝缘警报菜单中)设置为,则将显示下列屏幕:

如果将断开注入连接参数设置为,则设备将显示 R > 10 MΩ

HV1 和 HV2 开路检测

适用于 IM400THRN

当端子 HV1 和 HV2 未短接且在网络菜单的电压适配器参数设置为 P1N 时,将触发 HV1 和 HV2 开路检测(参见接线图)。

当端子 HV1 和 HV2 未短接且电压适配器参数设置为时,设备将显示未接地系统的电阻。

本页的QR代码

这有帮助吗?