Schermate di stato
Introduzione
La schermata predefinita mostra il valore della resistenza di isolamento del sistema. Viene automaticamente sostituita da una schermata che segnala un allarme isolamento. La retroilluminazione dello schermo lampeggia per indicare un allarme isolamento.
Ciascuna schermata di misurazioni dell'isolamento visualizza una barra di stato nella parte inferiore contenente ulteriori informazioni.
| 1 | Valore di isolamento |
| 2 | Barra di avanzamento per l'ora di aggiornamento |
| 3 | Grafico a barre che indica il livello di isolamento su una scala logaritmica. Il simbolo indica il valore della soglia dell'allarme isolamento. |
| 4 |
Barra di stato contenente ulteriori informazioni relative allo stato dell'allarme isolamento corrente. Sono presenti vari tipi di barre di stato:
La barra di stato può indicare anche:
|
| 5 |
Pulsanti contestuali per spostarsi tra le schermate di isolamento o per avviare una verifica automatica manuale. |
Misurazione della resistenza di isolamento (R)
Per impostazione predefinita, il dispositivo visualizza la misurazione della resistenza di isolamento per il sistema.
Allarme isolamento rilevato: guasto isolamento
Il dispositivo visualizza la schermata del guasto isolamento quando il valore di isolamento scende al di sotto della soglia allarme isolamento.
La schermata lampeggia quando viene rilevato un allarme isolamento.
Sono possibili due diversi scenari:
Allarme isolamento acquisito
Questa schermata viene visualizzata quando l'allarme isolamento viene acquisito. La barra di stato indica l'ora in cui è stato confermato il guasto isolamento.
Allarme preventivo attivo
Questa schermata viene visualizzata quando è stato attivato l'allarme preventivo.
Guasto transitorio
Questa schermata viene visualizzata quando si verifica un guasto transitorio.