7ZH02-0423-03

电压适配器(电压适配器

可以使用电压适配器来监控额定电压高于 480 V AC / DC 的未接地电力系统。IM400-1700 电压适配器还可用于 480 V AC/DC 以下的未接地电力系统中,以增加设备的内部阻抗。IM400THRN 可与 P1N 接地适配器一起使用且兼容 Schneider Electric 电压互感器,用于监控额定电压高达 33 kV 的电力系统。

以下三个值适用于 IM400N

建议值
(默认值) 当监控的未接地电力系统额定电压 ≤480 V AC/DC 时使用。
PHT1000 当监控的未接地电力系统额定电压 > 480 V AC/DC 且 ≤1500 V AC/DC 时使用。
注: 可以使用带有 PHT1000 的设备来定位绝缘故障。
HV1700 当监控的未接地电力系统额定电压 > 480 V AC/DC 且 ≤1500 V AC/DC 时使用。
注: 使用带有 IM400-1700 的设备无法定位绝缘故障。当故障定位参数设置为时,无法设置此值。

以下两个值适用于 IM400THRN

建议值
(默认值) 当监控的未接地电力系统额定电压 ≤480 V AC/DC 时使用。
P1N 当监控的未接地电力系统额定电压最高为 33 kV 时使用。
注: 使用带 P1N 的设备无法定位绝缘故障。

请参阅配件以获取有关电压适配器的更多信息。

本页的QR代码

这有帮助吗?