7ZH02-0390-04

安装

任何安装、接线、测试和维修的执行都必须符合所有当地和全国性的电气规范。
危险
电击、爆炸或弧光的危险
  • 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
  • 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  • 除非经检测确认,否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
  • 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  • 请勿根据测量仪数据确认电源已关闭。
  • 切勿超过本设备的最大额定值。
  • 切勿使电压互感器 (VT) 的次级端子短路。
  • 切勿使电流互感器 (CT) 的次级端子开路。
  • 请将 CT 的次级电路接地。
  • 仅使用经批准可用于此设备的低功率电流互感器 (LPCT)。
  • 切勿将 CT 次级信号连接到测量仪低压 LPCT 端子上。
  • 切勿将 CT 或 LPCT 安装在其面积超过设备内任何横截面布线空间 75% 的设备中。
  • 切勿在可能堵塞通风口的位置或断路器电弧排气通道上安装 CT 或 LPCT。
  • 切勿使用 2 类接线方法安装 CT 或 LPCT 或将其连接到 2 类设备。请参考 NFPA 70。
  • 牢固安装 CT 或 LPCT 次级导线,以确保它们不接触带电电路。
  • 接通设备电源前,重新装回所有装置、门和防护罩。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
本页的QR代码

这有帮助吗?