DOCA0110FR-06

Comptes d'utilisateurs

Description

Les utilisateurs du Link150 se voient affecter des noms d'utilisateur et des mots de passe. Chaque utilisateur appartient à un groupe, et chaque groupe dispose de droits d'accès aux pages Web de l'Link150 affectées par l'administrateur de l'Link150.

Il existe deux comptes utilisateur prédéfinis :

  • Administrateur (mot de passe par défaut : Gateway)

  • Invité (mot de passe par défaut : Guest)

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut dès la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, aux commandes et aux informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Procédure de configuration des comptes d'utilisateur

Etape

Action

Résultat

1.

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2.

Dans le sous-menu Gestion des utilisateurs du menu Paramètres, cliquez sur Comptes d'utilisateurs.

Affiche les informations détaillées concernant les comptes d'utilisateur.

3.

Cliquez sur Ajouter un utilisateur et renseignez les champs Nom d'utilisateur, Mot de passe et Confirmer le mot de passe, puis sélectionnez Rôle

Entre le nom de compte du nouvel utilisateur, son mot de passe et son rôle.

4.

Cliquez sur Sauvegarder.

Crée le nouveau compte d'utilisateur pour la passerelle Link150.

Utilisateurs

Vous pouvez créer jusqu'à 11 comptes utilisateur, en plus des deux définis par défaut.

Paramètre

Description

Nom d'utilisateur

Entrez un nom de 4 à 16 caractères pour le nouvel utilisateur.

NOTE: Les noms d'utilisateur sont sensibles à la casse et ils n'autorisent pas le caractère "espace".

Mot de passe

Entrez un mot de passe de 8 à 16 caractères pour le nouvel utilisateur.

NOTE: Le mot de passe est sensible à la casse et il doit contenir au moins 1 chiffre, 1 lettre majuscule et 1 caractère spécial.

Confirmer le mot de passe

Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

NOTE: Le mot de passe est sensible à la casse.

Rôle

Sélectionnez le rôle affecté au nouvel utilisateur.

Comptes et mots de passe du Link150

Comptes

Mot de passe

Administrateur

Gateway

NOTE: Gateway est le mot de passe par défaut. Il peut aussi être utilisé comme mot de passe défini par l'utilisateur.

Invité

Guest

NOTE: Guest est le mot de passe par défaut. Ce mot de passe peut être configuré, de 8 à 16 caractères dont au moins 1 chiffre, 1 lettre majuscule et 1 caractère spécial.

Comptes définis par l'utilisateur (11 comptes possibles)

Mots de passe définis par l'utilisateur

Code QR pour cette page

Contenu utile ?