Geräte-ID
Beschreibung
Diese Seite zeigt Details eines Link150-Gateways an. Die Details sind der Name der Benutzeranwendung, der Produktbereich, das Produktmodell, die Seriennummer, die Firmwareversion, die eindeutige Kennung, die MAC-Adresse, die IPv4-Adresse, die lokale IPv6-Verbindungsadresse und das Herstellungsdatum.
Verfahren zur Geräteidentifizierung
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Klicken Sie in der -Menüleiste auf . |
Das Menü wird geöffnet. |
2 |
Klicken Sie im Menü im Untermenü auf . |
Die Details der Geräteidentifizierung werden angezeigt. |
3 |
Geben Sie den Namen des Link150-Gateways im Feld ein und klicken Sie auf . |
Der (Gerätename) wird geändert. |
Liste der Parameter in der Geräteidentifizierung
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Vom Benutzer zugewiesener Gerätename. |
|
Name des Gerätetyps. |
|
Modellnummer des Geräts. |
|
Seriennummer des Geräts. |
|
Aktuelle Firmware-Version. |
|
Kombination der MAC-Adresse und der Uhrzeit. |
|
Eindeutige MAC-Adresse. |
|
Adressierungsschema zur Bestimmung von Quell- und Zieladressen. |
|
Adresse zur Kommunikation mit dem lokalen Netzwerk. |
|
Datum der Herstellung des Geräts. |