DOCA0110DE-06

Benutzerkonten

Beschreibung

Den Link150-Benutzern werden Benutzernamen und Kennwörter zugewiesen. Jeder Benutzer gehört zu einer Gruppe und jede Gruppe hat Zugriffsrechte auf Link150-Webseiten, die vom Link150-Administrator zugewiesen werden.

Es bestehen zwei vordefinierte Benutzerkonten:

  • Administrator (Standardkennwort ist Gateway)

  • Gast (Standardkennwort ist Gast)

WARNUNG
MÖGLICHE BEEINTRÄCHTIGUNG DER VERFÜGBARKEIT, INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT DES SYSTEMS
Ändern Sie zuerst die Standardkennwörter, um jeden unberechtigten Zugriff auf die Geräteeinstellungen, Steuerungen und Informationen zu verhindern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Verfahren zur Konfiguration der Benutzerkonten

Schritt

Aktion

Ergebnis

1.

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Einstellungen.

Das Menü Einstellungen wird geöffnet.

2.

Klicken Sie im Menü Einstellungen im Untermenü Benutzerverwaltung auf Benutzerkonten.

Die Benutzerkontendetails werden angezeigt.

3.

Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen und geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und unter Passwort bestätigen das Passwort erneut ein und wählen Sie dann Funktion aus.

Der Kontoname, das Kennwort und die Funktion des neuen Benutzers werden eingegeben.

4.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Das neue Benutzerkonto für das Link150-Gateway wird erstellt.

Benutzer

Sie können neben den Standardbenutzerkonten bis zu 11 Benutzerkonten erstellen.

Parameter

Beschreibung

Benutzername

Geben Sie einen Namen (4 bis 16 Zeichen) für einen neuen Benutzer ein.

HINWEIS: Benutzernamen unterliegen der Groß-/Kleinschreibung, und Leerzeichen sind nicht zulässig.

Kennwort

Geben Sie ein Kennwort (8 bis 16 Zeichen) für einen neuen Benutzer ein.

HINWEIS: Das Kennwort unterliegt der Groß-/Kleinschreibung und muss mindestens 1 Ziffer, 1 Großbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.

Passwort bestätigen

Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein.

HINWEIS: Kennwörter unterliegen der Groß- und Kleinschreibung.

Funktion

Wählen Sie eine Funktion für den neuen Benutzer.

Link150-Konten und Kennwörter

Konten

Passwort

Administrator

Gateway

HINWEIS: Gateway ist das Standardkennwort. Es kann auch als benutzerdefiniertes Kennwort verwendet werden.

Gast

Gast

HINWEIS: Gast ist das Standardkennwort. Dieses Kennwort ist konfigurierbar und kann 8 bis 16 Zeichen mit mindestens 1 Ziffer, 1 Großbuchstaben und 1 Sonderzeichen umfassen.

Benutzerdefinierte Konten (11 Konten möglich)

Benutzerdefinierte Kennwörter

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?