DOCA0110ES-06

Cuentas de usuario

Descripción

Los usuarios del Link150 tienen asignados nombres de usuario y contraseñas. Cada usuario pertenece a un grupo y cada grupo tiene derechos de acceso a las páginas web del Link150 asignadas por el administrador del Link150.

Hay dos cuentas de usuario predefinidas:

  • Administrador (la contraseña predeterminada es Gateway)

  • Invitado (la contraseña predeterminada es Guest)

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
Cambie las contraseñas predeterminadas del primer uso para evitar un acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Procedimiento de configuración de cuentas de usuario

Paso

Acción

Resultado

1.

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2.

Desde el menú Ajustes, en el submenú Gestión de usuarios, haga clic en Cuentas de usuario.

Se muestra la información de las cuentas de usuario.

3.

Haga clic en Añadir usuario y complete los campos Nombre de usuario, Contraseña y Confirmar contraseña; a continuación, seleccione Función.

El nombre, la contraseña y la función de la nueva cuenta usuario quedan registrados.

4.

Haga clic en Aplicar cambios.

Crea la nueva cuenta de usuario para la pasarela Link150.

Usuarios

Además de las dos cuentas de usuario predeterminadas, puede crear hasta 11 cuentas de usuario.

Parámetro

Descripción

Nombre de usuario

Introduzca un nombre de entre 4 y 16 caracteres para el nuevo usuario.

NOTA: El nombre de usuario distingue entre mayúsculas y minúsculas; además, no se permiten espacios en blanco.

Contraseña

Introduzca una contraseña de entre 8 y 16 caracteres para el nuevo usuario.

NOTA: La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe contener al menos un número, una mayúscula y un carácter especial.

Confirmar contraseña

Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.

NOTA: La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Función

Seleccione una función para el nuevo usuario.

Cuentas y contraseñas del Link150

Cuentas

Contraseña

Administrador

Pasarela

NOTA: Gateway es la contraseña predeterminada. También se puede utilizar como contraseña definida por el usuario.

Invitado

Guest

NOTA: Guest es la contraseña predeterminada. Esta contraseña se puede configurar y puede contener de 8 a 16 caracteres, con al menos un número, una mayúscula y un carácter especial.

Cuentas definidas por el usuario (11 cuentas posibles)

Contraseñas definidas por el usuario

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?