DOCA0110ES-07

Diseño de la interfaz de usuario del Link150

Descripción general

Este gráfico muestra el diseño de la interfaz de usuario del Link150.

A

Encabezado

B

Fichas principales

C

Subfichas

D

Zona de visualización

E

Botones de acción

Encabezado

El encabezado muestra la siguiente información en la parte superior de todas las páginas.

Información genérica

Descripción

Nombre de usuario

Nombre del usuario que ha iniciado sesión

Desconexión

Para cerrar la sesión en el dispositivo Link150, haga clic en Desconexión o cierre el navegador. Se recomienda cerrar la sesión de la pasarela Link150 cuando no se utilice.

Fichas principales

Las fichas principales son:

  • Inicio

  • Diagnósticos

  • Mantenimiento

  • Ajustes

Subfichas

En las subfichas se muestran los submenús correspondientes a la ficha principal seleccionada.

Botones de acción

Los botones de acción corresponden a la ficha seleccionada.

En la tabla siguiente se describen los botones de la interfaz:

Botón

Acción

Aplicar cambios

Aplica los cambios.

Cancelar cambios

Cancela las modificaciones para volver a la última configuración guardada.

Restablecer

Restablece los valores a los ajustes de fábrica. Los valores de todos los campos de la subficha seleccionada se restablecerán a 0.

Leer

Permite que la pasarela Link150 lea los registros de Modbus desde el dispositivo seleccionado, en función de la configuración seleccionada.

Predeterminado

Restaura los ajustes que se han modificado manualmente en Ajustes > Comunicación > Configuración avanzada de Ethernet a los valores predeterminados. Por ejemplo, si modifica el valor predeterminado de Período de Vida de 60 a 70 saltos, al hacer clic en

Predeterminado, el valor se restaurará a 60.

Actualizar

Actualiza el firmware del dispositivo Link150 a la versión seleccionada, desde la ficha Mantenimiento.

Añadir usuario

Permite añadir nuevos usuarios.

Zona de visualización

En la zona de visualización muestra con detalle la subficha seleccionada con todos los campos relacionados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?