DOCA0110ES-07

Descripción de la página web del dispositivo Link150

Ficha Inicio

En la página web de la ficha Inicio se muestran los siguientes campos:

Campo

Descripción

Identificación del dispositivo

Muestra la siguiente información sobre la pasarela Link150 :

  • Nombre de la aplicación del usuario

  • Gama de productos

  • Modelo del producto

  • Número de serie

  • Revisión del firmware

  • Identificador único

  • Dirección MAC

  • Dirección IPv4

  • Dirección local del enlace IPv6

  • Fecha de fabricación

Localización física del dispositivo

Localiza el dispositivo Link150-XXYYZZ al activar la tecla de alternancia Identificar dispositivo. El indicador LED RS485 del dispositivo Link150-XXYYZZ seleccionado parpadea durante 15 segundos siguiendo el patrón 1 s encendido y 1 s apagado (modo de prueba).

Ficha Diagnósticos

La página web de la ficha Diagnósticos contiene las siguientes subfichas:

Subficha de Diagnósticos

Página web del menú de navegación

Descripción

Comunicación

Ethernet

Muestra las siguientes estadísticas de Ethernet para ayudar a solucionar problemas relacionados con la red:

  • Estadísticas globales de Ethernet (haga clic en Restablecer para restaurar los valores a los ajustes de fábrica).

  • Estadísticas de puerto 1 de Ethernet

  • Estadísticas de puerto 2 de Ethernet

Servicios de red IP

Muestra los datos de diagnóstico de los clientes Modbus TCP/IP conectados a la pasarela Link150.

Lectura de los registros del dispositivo

Muestra los datos de registro de los dispositivos conectados localmente a la pasarela Link150.

Puerto serie

Muestra los datos de diagnóstico de los dispositivos conectados al puerto serie. Haga clic en Restablecer para restaurar los valores a los ajustes de fábrica.

Sistema

Muestra el estado de las estadísticas del sistema.

Redundancia

Puente RSTP

Muestra los datos de diagnóstico del puente RSTP.

Puertos RSTP

Muestra los datos de diagnóstico de los puertos RSTP.

Ficha Mantenimiento

En la ficha Mantenimiento se muestra la página web Actualización del firmware.

Ficha Ajustes

La página web de la ficha Ajustes contiene las siguientes subfichas:

Subficha Ajustes

Página web del menú de navegación

Descripción

General

Identificación del dispositivo

Configura el nombre de la aplicación del usuario del dispositivo Link150 .

Fecha/Hora

Permite al usuario establecer manualmente la fecha y hora.

Comunicación

Configuración de Ethernet (puerto doble)

Configura los puertos Ethernet.

Configuración de IP

Configura los parámetros de IP, incluidos los ajustes de IPv4, IPv6 y DNS.

Puerto serie

Permite configurar los parámetros de comunicación serie.

Lista de dispositivos

Configura los dispositivos Modbus.

Servicios de red IP

Activa o desactiva los parámetros de los servicios de red IP.

Filtrado de Modbus TCP/IP

Configura el número máximo de conexiones de cliente Modbus TCP/IP. Configura las direcciones IP que pueden acceder a la pasarela Link150 a través de Modbus TCP/IP.

SNMP

Configura el Simple Network Management Protocol (SNMP).

Configuración avanzada de Ethernet

Establece la configuración avanzada de Ethernet.

Redundancia

RSTP

Muestra los datos de diagnóstico de RSTP.

Gestión de usuarios

Cuentas de usuario

Gestiona las cuentas de usuario existentes y nuevas que se han añadido.

Seguridad

Seguridad

Gestiona los certificados de producto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?