DOCA0110ZH-06

Link150 网页说明

主页选项卡

主页选项卡的网页显示以下字段:

字段

描述

设备标识

列出以下有关 Link150 网关的信息:

  • 用户应用程序名称

  • 产品系列

  • 产品型号

  • 序列号

  • 固件版本

  • 唯一标识符

  • MAC 地址

  • IPv4 地址

  • IPv6 链路本地地址

  • 制造日期

设备物理位置

标识设备切换键切换为开时,找到 Link150-XXYYZZ。所选 Link150-XXYYZZ 的 RS485 LED 将按照亮起 1 秒钟然后熄灭 1 秒钟的方式(测试模式)闪烁 15 秒钟。

诊断选项卡

诊断选项卡的网页包含以下子选项卡:

诊断子选项卡

导航菜单网页

描述

通讯

以太网

显示以下以太网统计数据以供排除网络相关问题之用:

  • 以太网全局统计信息(单击复位,恢复出厂设置值。)

  • 以太网端口 1 统计信息

  • 以太网端口 2 统计信息

IP 网络服务

显示连接到 Link150 网关的 Modbus TCP/IP 客户端的诊断数据。

读取设备寄存器

显示与 Link150 网关本地相连的设备的寄存器数据。

串行端口

显示连接到串行端口的设备的诊断数据。单击复位,恢复出厂设置值。

系统

显示系统统计数据的状态。

冗余

RSTP 网桥

显示 RSTP 网桥的诊断数据。

RSTP 端口

显示 RSTP 端口的诊断数据。

维护选项卡

维护选项卡显示 固件升级网页。

设置选项卡

设置选项卡的网页包含以下子选项卡:

“设置”子选项卡

导航菜单网页

描述

常规

设备标识

配置 Link150 用户应用程序名称。

日期/时间

让用户能够手动设置日期和时间。

通讯

以太网配置(双端口)

配置 Ethernet 端口。

IP 配置

配置包括 IPv4、IPv6 和 DNS 设置在内的 IP 参数。

串行端口

配置串行通讯参数。

设备列表

配置 Modbus 设备。

IP 网络服务

启用或禁用 IP 网络服务参数。

Modbus TCP/IP 过滤

配置 Modbus TCP/IP 客户端连接的最大数量。配置可通过 Modbus TCP/IP 访问 Link150 网关的 IP 地址。

SNMP

配置 Simple Network Management Protocol (SNMP)。

高级以太网设置

配置高级 Ethernet 设置。

冗余

RSTP

显示 RSTP 的诊断数据。

用户管理

用户帐户

管理现有和新添加的用户帐户。

安全

安全

管理产品证书。

本页的QR代码

这有帮助吗?