IP 网络服务
说明
此页面显示连接到 Link150 网关的 Modbus TCP/IP 客户端的诊断数据。
Modbus TCP 诊断数据显示程序
步骤 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
在 菜单栏中,单击 。 |
菜单随即打开。 |
2 |
在 菜单的 子菜单中,单击 。 |
显示 Modbus TCP 端口统计数据。 |
3 |
单击 部分中的 。 |
将 Link150 网关的消息和错误数复位至 0。 |
解析 Modbus TCP 端口统计数据
统计数据 |
说明 |
---|---|
端口状态 |
连接 Ethernet 端口的状态 |
已打开 TCP 连接1 |
有效连接数 注: 此参数对于从站模式统计数据不可用。
|
已接收的消息 |
已接收的消息数 |
已传输的消息 |
已传输的消息数 |
(1) 当设备处于主站模式时可用。 |
解析 ModbusTCP 端口连接统计数据
统计数据 |
说明 |
---|---|
远程 IP |
远程 IP 地址 |
远程端口 |
远程端口数 |
本地端口 |
本地端口数 |
已传输的消息 |
已传输的消息数 |
已接收的消息 |
已接收的消息数 |
已发送错误 |
已发送的错误消息数 |
复位 |
复位已传输的消息、已接收的消息和已发送错误 |
-
TCP 端口连接的相关统计数据对于从站模式不可用。
-
远程 IP 连接仅显示 MODBUS TCP 客户端 IP 地址。它并不显示网络服务器连接的 IP 地址。