DOCA0110ZH-06

RSTP 网桥

说明

此页显示 RSTP 网桥的诊断数据。

RSTP 网桥配置程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击诊断

诊断菜单随即打开。

2

诊断菜单的冗余子菜单中,单击 RSTP 网桥

打开 RSTP 网桥页。

常规参数

参数

说明

设置

网桥状态

RSTP 功能的状态。它基于相关配置启用或禁用。

已启用

已禁用(出厂设置)

网桥 ID

此网桥的唯一标识符。它是此设备的 MAC 地址和网桥优先级的组合。

<优先级><MAC 地址>

根 ID

根网桥的唯一标识符。根设备的 MAC 地址和根网桥优先级的组合。

<优先级><MAC 地址>

根端口

在此网桥与根网桥之间提供最低成本路径的端口的端口号。

注: 对于根网桥,这个值始终为 0。对于其他设备,为 1 或 2。

1 或 2

- 无根端口

根路径成本

从此网桥到根网桥的路径的成本。

0 - 4294967295

总拓扑变化

自上次复位计数器后,此网桥检测到的拓扑变化的总次数。

0 - 4294967295

配置/学习的参数

参数

说明

设置

配置的网桥问候时间

此网桥处配置的问候时间值。

1 - 2 秒

缺省设置:2 秒

学习的网桥问候时间

网桥当前使用的实际问候时间。它是根网桥的配置的问候时间。

0 - 255 秒

配置的网桥转发延迟

此网桥处配置的转发延迟值。

4 - 30 秒

缺省设置:21 秒

学习的网桥转发延迟

网桥当前使用的实际转发延迟。它是根网桥的配置的转发延迟。

0 - 255 秒

配置的网桥最大老化时间

此网桥处配置的最大老化时间值。

6 - 40 秒

缺省设置:40 秒

学习的网桥最大老化时间

网桥当前使用的实际最大老化时间。它是根网桥的配置的最大老化时间。

0 - 255 秒

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?