DOCA0110FR-07

Date et heure

Description

Cette page permet d'entrer manuellement la date et l'heure locales.

NOTE: Aucun service SNTP ou RTC n'étant disponible, la date et l'heure doivent être redéfinies en cas de coupure de courant.

Procédure de configuration de la date et de l'heure

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2

Dans le sous-menu Général du menu Paramètres, cliquez sur Date/Heure.

Affiche la date et l'heure.

3

Renseignez les champs Date et Heure.

Entre la date et l'heure actuelles.

4

Cliquez sur Sauvegarder.

Met à jour la date et l'heure actuelles de la passerelle Link150.

Paramètres de date et d'heure

Paramètre

Description

Réglage

Date (aaaa/mm/jj)

Permet de régler la date du jour.

Format de date : aaaa/mm/jj

Heure (hh:mm:ss)

Permet de régler l'heure actuelle.

Format d'heure : hh:mm:ss

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?