DOCA0110ES-07

Configuración de Ethernet (puerto doble)

Descripción

Esta página permite configurar los puertos Ethernet.

Procedimiento de configuración de los puertos Ethernet

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

Desde el menú Ajustes, en el submenú Comunicación, haga clic en Configuración de Ethernet (puerto doble).

Se muestran las opciones de ajustes de los puertos Ethernet.

3

Seleccione el formato de trama, la velocidad y el modo para los puertos Ethernet 1 y 2, así como el nivel de protección.

Las opciones del puerto Ethernet quedan seleccionadas.

4

Haga clic en Aplicar cambios.

Se actualizan los ajustes del puerto Ethernet de la pasarela Link150.

Ethernet

Parámetro

Descripción

Ajustes

Dirección MAC

Dirección única de control de acceso a medios de la pasarela Link150. La dirección MAC aparece impresa en la etiqueta lateral de la pasarela Link150.

-

Formato de trama

Se utiliza para seleccionar el formato de los datos enviados a través de una conexión Ethernet.

  • Ethernet II

  • 802,3

  • Auto (ajuste de fábrica)

Control de puerto 1 Ethernet

Parámetro

Descripción

Habilitación del puerto 1

Permite deshabilitar el puerto Ethernet 1 si no se utiliza. Esta opción no está disponible si el puerto Ethernet 2 está deshabilitado o si ambos puertos tienen enlaces activos.

Velocidad y modo

Permite seleccionar una velocidad y un modo de transmisión diferentes.

Para la opción de negociación automática, la pasarela Link150 negocia automáticamente la velocidad de conexión física de Ethernet y el modo de transmisión para el puerto Ethernet 1.

Control de puerto 2 Ethernet

Parámetro

Descripción

Habilitación del puerto 2

Permite deshabilitar el puerto Ethernet 2 si no se utiliza. Esta opción no está disponible si el puerto Ethernet 1 está deshabilitado o si ambos puertos tienen enlaces activos.

Velocidad y modo

Permite seleccionar una velocidad y un modo de transmisión diferentes.

Para la opción de negociación automática, la pasarela Link150 negocia automáticamente la velocidad de conexión física de Ethernet y la transmisión para el puerto Ethernet 2.

Protección frente a tormentas de difusión

Parámetro

Descripción

Ajustes

Activado

Activa la protección frente a tormentas de difusión.

-

Nivel de protección

Define el nivel de protección contra tormentas. La pasarela Link150 limita la cantidad de información que difunde o redifunde (según el ajuste) para reducir las colisiones o el tráfico de red.

NOTA: Si cambia el nivel, se le indicará que reinicie el dispositivo para implementar los cambios.
  • El más alto

  • Alto

  • Medio alto

  • Medio bajo

  • Bajo

  • El más bajo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?