DOCA0110FR-07

Port série

Description

Cette page affiche les données de diagnostic des dispositifs connectés au port série.

Procédure de paramétrage

Etape

Action

Résultat

1.

Dans la barre de menus du Link150, cliquez sur Paramètres.

Ouvre le menu Paramètres.

2.

A partir du menu Paramètres, dans le sous-menu Communication, cliquez sur Port série.

Affiche les options de configuration du port série.

3.

Sélectionnez votre mode, l'interface physique, le mode de transmission, le débit en bauds, la parité, la terminaison de ligne, la polarisation, les bits d'arrêt et le délai de réponse.

Sélectionne les options de port série.

4.

Si vous sélectionnez le mode Esclave, indiquez les adresses IP et le port TCP des dispositifs connectés à distance.

Définit les adresses IP et le port TCP des dispositifs distants.

5.

Cliquez sur Appliquer les modifications.

Met à jour les paramètres de port série de la passerelle Link150.

Paramètres Port série

Paramètre

Description

Réglages

Mode (le dispositif redémarre après un changement de mode)

Permet de sélectionner le mode du port COM série sur la passerelle Link150 (maître ou esclave).

NOTE: si vous changez de mode et cliquez sur Appliquer, la passerelle Link150 redémarre et la configuration de la liste des dispositifs est effacée.
  • Maître (réglage d'usine)

  • Esclave

NOTE: le protocole ION ne prend en charge que le mode Maître.

Interface physique

Permet de sélectionner le type de raccordement physique du port série de la passerelle Link150.

  • RS485 2 fils (réglage d'usine)

  • RS485 4 fils

  • RS232

Mode de transmission

Permet de sélectionner la façon dont les données sont transmises sur une connexion série.

  • Mode maître :

    • Automatique (réglage d'usine)

    • Modbus ASCII

    NOTE: le Mode de transmission est désactivé pour le protocole ION.
  • Mode esclave :

    • Modbus RTU (réglage d'usine)

    • Modbus ASCII

NOTE: le mode Modbus automatique permet de communiquer avec des dispositifs esclaves Modbus RTU, Jbus et PowerLogic (SY/MAX) sur la même boucle de chaînage.

Débit en bauds

Permet de sélectionner la vitesse de transmission des données sur une connexion série.

  • 19 200 bits/s (réglage d'usine)

  • 2 400 bits/s

  • 4 800 bits/s

  • 9 600 bits/s

  • 38 400 bits/s

  • 56 000 bits/s *

  • 57 600 bits/s *

Parité

Permet de déterminer si la précision des données est vérifiée au moyen d'un bit de parité.

  • Paire (réglage d'usine)

  • Impaire

  • Aucune

Bits d'arrêt

Grâce aux bits d'arrêt envoyés à la fin de chaque caractère, le matériel recevant le signal peut détecter la fin d'un caractère et se resynchroniser avec le flux de caractères.

  • Auto (réglage d'usine)

  • 1 bit

  • 2 bits

NOTE: lorsque la parité est paire ou impaire, le paramètre Auto définit le bit d'arrêt sur 1. Avec une parité sur Aucune, le bit d'arrêt est réglé sur 2.

Terminaison de ligne*

Permet de terminer la ligne RS485 pour éviter les phénomènes de réflexion. En définissant le paramètre Terminaison de ligne sur Activée, vous activez la résistance de terminaison.

  • Activée (réglage d'usine)

  • Désactivée

Polarisation *

Permet d'éviter les bits de données non valides en forçant la ligne de transmission sur un état connu. La ligne de transmission du port RS-485 prend un état indéterminé en l'absence de transmission. Or, cet état oblige les récepteurs à recevoir des bits de données non valides provenant du bruit généré sur le câble.

  • Activée (réglage d'usine)

  • Désactivée

Délai de réponse *

Permet de sélectionner la période pendant laquelle la passerelle Link150 attend une réponse d'un dispositif série.

NOTE: le paramètre Délai de réponse est désactivé lorsque le mode est défini sur Esclave.
  • 3 secondes (réglage d'usine)

  • 0,1 à 10 secondes

Connexions d'appareils distants (en mode esclave seulement)

Permet de définir la liste des adresses Modbus TCP/IP pouvant être utilisées par la passerelle Link150 pour des communications en mode esclave.

-

Port (en mode esclave uniquement)

Permet de sélectionner le port Modbus TCP/IP de la connexion aux appareils distants.

  • 502 (réglage d'usine)

  • 1-65535 (valeurs disponibles)

Code QR pour cette page

Contenu utile ?